This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:单节电池应用程序的初始编程问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371441/bq40z50-r2-problem-with-initial-programming-of-single-cell-application

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我对采用单节电池配置的全新设计 PCB 有问题。 电芯输入 VC1-VC4连接在一起。 在电池和输出侧施加稳定的电压。 与 Battery Management Studio 1.3.125的通信正常工作、但该器件会执行连续重新启动事件。  很遗憾、 无法更改 DA 配置或写入 SREC 或 GG 文件、因此我预计器件会识别出由于电芯电压过低而导致的永久失效。  

如何在初始时配置为单节电池应用器件? 在设置 正确的电池配置之前、我们可以执行哪些步骤来防止关断?

谢谢


托尔斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torsten:

    在此期间、使电量监测计保持唤醒状态的一种方法是临时连接 BAT 和 PACK+线路、直到 DA 配置更改。 更改后、可以断开连接、并且电量监测计不应立即掉电或失去通信。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我已经尝试了几次,不幸的是连接丢失之前的数据存储是读出,所以没有设置是可能的。 除了电压检查之外、是否有任何影响可强制更快地关断?

    谢谢

    托尔斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torsten:

    所连接电芯的电芯电压是多少? BAT/PACK 连接是在电量监测计尝试通信的整个时间都保持着、还是在初始化 bqStudio 连接时将其移除?  

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我尝试过在电池上使用不同的电压、例如电池连接上为3.7V、电池组侧为4.2V。 还尝试了4.2V/4.2V。 当尝试与 BQ Studio 通信时、电压是恒定的。  

    借助一个 PCB、我还在 PACK 侧尝试了3芯串联电压(11.1V)、在电池侧尝试了3.7V 电压、但没有成功。 通信开始、有时我可以读出大部分设置、但通信会中断。

    谢谢

    托尔斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在它起作用了。 我在控制器上发现了焊接问题。 很抱歉这么做。  

    编程在电池输入上为4V、在 BAT 输入上为4.2V 时工作。