This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:R2的最小电阻(反馈电阻的更低电阻)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372465/tps62a01-minimum-resistance-of-r2-lower-resistance-of-feedback-resistor

器件型号:TPS62A01

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS62A01并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据8.2.2.1数据表 P.12中的设置输出电压、R2不得高于100kΩ、以提供可接受的噪声灵敏度。

是否有下限?  例如、可以使用12k 吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您使用 E2E。

    R2没有实际的最小限制、但如果 R2值较低、 效率肯定会下降。

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SEPP、

    感谢您的答复。

    R2没有下限。  

    另一方面、应注意、R2越小、效率越差。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市