This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2661:用于模拟电压和电流信号(包括电流环路保护器)的布线指南

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2661, TPS2661EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369788/tps2661-routing-guidlines-for-analog-voltage-and-current-signals-including-current-loop-protector

器件型号:TPS2661

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在设计一个应能接受电压和电流传感器输入的模块化测量电路。 应从软件端执行必要的配置。 应用手册 SBAA551 -"模拟输入模块的成本优化型高性能前端设计"中显示了包括电路环路保护在内的所需电路。

对于应用手册中所示的电路、是否有任何设计文件? 我们特别关注是否必须遵循 AINP、ATPS 和 AINN 信号的特殊布线指南。

非常感谢任何帮助。

此致、

日田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    我们似乎没有设计文件。 如果需要帮助、可以在产品网页上查看 TPS2661 EVM。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。 能否获取 TPS2661EVM 的设计文件、因为它们未附加在相应的网站上。

    此致、

    日田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下、然后回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFA。

    e2e.ti.com/.../TPS2661EVM.zip