This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:将证书更新为 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2597, TPS25947, TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370884/tps1663-updated-certificate-to-en-iec-62368-1-2020-a11-2020

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:TPS25947TPS25946、TPS2597

工具与软件:

大家好、我们将使用系列 TPS2660x 和 TPS1663x 的电子保险丝、我们产品的电流通常为24V、2A 至存档 PS2级别。

过去根据 IEC 62368-1:2014执行过此操作。

但现在我们被迫切换到 IEC 62368-1:2020、我们需要根据我们的理解执行其他测试周期。

2020版本是否有更新的文件/证书? 如果是、请在何处查找。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    我们没有最新的文件、因为到目前为止我们还没有看到客户的请求。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    很抱歉、不正确的问题、我们需要的正确版本是:IEC62368-1:2018 (3Rd)、不是2020!

    您能再检查一下吗? 谢谢你。

    我们还查看了您的论坛。 有大量请求、如"IEC62368-1:2018 (3rd) CB 认证报告请求"。 2018年对我们来说已经足够了。

    这绝对是我们需要的。 经过与设计团队的一些核对后,我们将要求获得 IEC62368-1:2018(33) CB 认证,用于以下其中一款芯片:

    - TPS26600RHFR

    - TPS26600RHFT

    - TPS26602RHFR

    - TPS26602RHFT

    您还可以看到2年前我的论坛问题:

    e2e.ti.com/.../tps2660-iec-62368-certificate-missing-for-download

    当时证书适用于 IEC 62368-1:2014。我们现在需要2018版本。

    另一种选择是完全重新设计、但失败可能性很高。 但如果没有其他选择、 请向我们提供可以改用哪些其他电子保险丝的信息、并提供以下参数:

    -最低30V 电压

    - 2A 电流限制最小值

    -反向电流保护

    -反极性保护

    - PGODD/FAIL 和 ENABLE/SHUTDOWN 信号。

    -具有自动重试功能的软启动

    - UVLO 和 OVP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    目前仅 TPS25947、TPS25946、TPS25210、TPS2597是 IEC62368-1第三版。 对于旧器件、我们将考虑您的反馈并规划升级。  

    此致

    G·库纳尔