This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:切换时间

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372420/tps2124-switchover-time

器件型号:TPS2124
主题中讨论的其他器件:TPS2121TPS2120

工具与软件:

在中、切换时间被称为100us 典型值、但我对测试条件 Vout<Vinx & Vref 有疑问。

100us 切换时间是否仅在特定条件下保持为真? 这些条件是什么?

  在 VCOMP 模式、VREF 模式和 SEL 模式下、100us 切换时间是否保持真?

尽管数据表中仅提到了典型值、但最长切换时间的合理估算是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    VOUT < VIN 器件表明、仅当 VOUT 低于 VIN (切换至)时、器件才会开始连接切换到电源、例如从 IN1切换到 IN2、其中 IN1 = 5V、IN2 = 3.3V。

    第二部分、CP2 < VREF、我认为这在一定程度上是 TPS2120/TPS2121数据表产生的赝像、如果 CP2 > VREF、则切换时间会更短。 对于该器件的所有条件、切换时间典型值应为100us。

    为了安全起见、我估计最长切换时间为200us。 但是、我们的系统中没有数据支持切换、我通常会看到切换时间比数据表中的要快一点、因此这种最长时间不能保证、只是一条设计指南而已。

    谢谢。

    帕特里克