This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:软启动电容器

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369331/tps2124-soft-start-cap

器件型号:TPS2124

工具与软件:

您好!

数据表说明了100us 的典型切换时间、但还提到了如果第二个电源变为有效并选择为输出、则对软启动的依赖性。

我想要快速切换、请分享 CSS 实现最快压摆率的最低电容值是多少?  CSS 引脚是否可以保持悬空(无外部电容器)以实现最快的压摆率?

对于保持电容计算、我考虑典型值为100us 的切换时间、而不考虑软启动时间 (压摆率)。 这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    切换时间为100us、即从器件断开 VIN1与 VIN2的连接开始、反之亦然、因而无论哪种情况下都将处于100us 以内。 但是、当切换到另一个电源时、该切换的启动将会延迟。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    请分享 CSS 具有最快压摆率和最低趋稳时间延迟的可能最低电容值是多少?  CSS 引脚是否可以保持悬空(无外部电容器)、从而实现更快的输出压摆率和更短的输入稳定时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    很抱歉错过了该器件-是的、最快的压摆率和稳定时间是在 SS 引脚悬空的情况下。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    当 SS 引脚悬空时、请帮助确认近似的压摆率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    估算值应为40kV/s (5V/125us)左右。

    谢谢。

    帕特里克