This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26631优先电源 MUX 48VDC、其中两个48VDC 电源

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372344/tps2663-tps26631-priority-power-mux-48vdc-of-two-48-vdc-supplies

器件型号:TPS2663

工具与软件:

我需要使用两个 TPS26631 eFUSE 用于两个48VDC 电源的优先电源多路复用。

数据表的第10.3.2节说明了以下内容:"TPS2663x 器件为优先级电源多路复用需求提供了简单的解决方案。"

应如何计算电阻器 R8和 Q5? 我有 BSS139 NMOS、Vgs (th)为1.4V、Vds 为250V、该型号是否满足要求?

输入源的连接是否正确? 如果次级电源反相、电子保险丝是否会受到保护?

塔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路功能:  在正常运行条件下、如果 VIN_MAIN 存在、则主电子保险丝开启。 当主电子保险丝工作时、 dVdT (主电子保险丝)通常为4.17V。 R8上的电压将为4.17V-Vth (Q5)、高于1.2V 的 OVP 阈值。  这会使次级电子保险丝的内部 FET 保持禁用状态。 您可以选择100k 到1000k 范围内的 R8、以最大限度地减小 VIN_AUX 的分流电流

    Q5的漏极连接到 VIN_AUX、因此 Q5的 VDS 额定值应为最大电池电压(60V)。如果需要裕度、可以选择80V。

    我觉得配置很好、

    反极性功能仍然起作用。 但是、您需要为 Q1和 Q3选择100V FET 来支持这一点。

    Br、

    勒凯什