This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596型:关于 LN2596的数据表内容

Guru**** 2537820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371937/lm2596-about-the-data-sheet-contents-of-ln2596

器件型号:LM2596

工具与软件:

请告诉我上述型号名称的最大额定功耗。
25℃ 处的值没有问题。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    功耗将取决于器件的输出功率。 此器件具有3A 的最大输出电流。 输入电流将取决于您的占空比。 有关静态电流、请参阅数据表的第7.10节。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "功耗"确实取决于输出功率、但我们在这里需要确认的是:
    由于我已经确认了"绝对最大额定功率"、请告诉我25℃ 允许的最大功率。
    对于普通器件、应该有类似的描述。