This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22966:是否有 OCP 和 OTP 功能?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22976, TPS22966, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372390/tps22966-is-there-ocp-and-otp-features

器件型号:TPS22966
主题中讨论的其他器件: TPS22950、TPS22976

工具与软件:

您好!

  我想确认 TPS22966是否具有 OCP 和 OTP 功能。 我找不到规格。 细节和指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    TPS22966没有 OCP 和 OTP。 TPS22976与 TPS22966相类似、但更便宜且具有 OTP。 建议将 TPS22950用于具有 OCP 和 OTP 的器件。

    谢谢。

    帕特里克