This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:封装高度(最小值/最大值)

Guru**** 2510965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373382/tps568230-package-height-min-max

器件型号:TPS568230

工具与软件:

嗨、团队:

客户要求器件封装高度的特定最小/最大值(例如最小宽度2.9/max 3.1)、其编号为 TPS568230RJER . 由于数据表仅具有1最大值的说明、而不包含最小值/最大值、因此我需要您帮助您找到该值。

您能告诉我封装高度的最小/最大值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim

    最小高度为0.8mm。  因此、封装高度为0.9mm +/- 0.1mm

    谢谢你

    救世主