This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPPM0110:如何将 V-by-One 转换为显示端口或 HDMI

Guru**** 2811945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369753/tppm0110-how-to-convert-v-by-one-to-display-port-or-hdmi

器件型号:TPPM0110

工具与软件:

大家好!  

是否有办法将 V-by-1接口转换为 DisplayPort 或 HDMI 等任何更常用的接口?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetomir:

    您能否确认问题或器件型号?  这是一个具有1个输入电源轨和2个输出电源轨的双路 LDO。  它还具有一个 GND 引脚。  此封装上没有任何其他引脚可以使用(其余引脚没有内部连接)。  您的问题可能不适用于此组件、或者您的问题中列出了错误的器件型号。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的!  

    部件号完全错误。 我正在寻找一个可以将 DisplayPort 1.4 (示例)转换为 V-by-One 接口的 IC。  

    关于 LDO、它被错误地选中了!  

    您能否提供此类组件?  

    谢谢!  
    Tsvetomir!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetomir:

    我将把该线程分配给我们的一个产品线、这样可以更好地为您提供帮助。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetomir:

    我们没有任何器件来桥接这两个接口。