This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:使用 sluc590计算初级磁化电感

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10816, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373096/ucc28710-calculation-of-primary-magnetizing-inductance-using-sluc590

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件:PMP10816

工具与软件:

1. 此网页 指示支持的最大输出电压为24V。 但 PMP10816使用 IC 来生成48V 输出。

为什么不匹配? 此外、webench 设计器不允许选择超过25V 的输出值。

可以将此 IC 用于58V 输出要求吗?

2.在 计算工具上、我尝试重现 PMP10816设计中反激式变压器的初级磁化电感值(90uH)。 对于92KHz 的 fswmax (数据表中给出的典型值)、我得到大约33uH;对于 fswmax = 45KHz 的情况、我得到大约90uH (根据测试报告中 Vin 最小值和满载时的 Vds 波形)。

保持不变的其他参数:

Dmag = 0.425。

Vin min = 90VAC。

哪个开关频率值正确(及其原因)?

使用的公式似乎与 Webench 使用的公式不同。

我考虑将此 IC 用于具有 PFC 前端的58V/180W 设计、并尝试使用此工具验证我的变压器设计。

希望在这方面提供任何帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您联系我们。

    1. webench 工具有一些限制。 UCC28710可用于58V 输出设置。

    2. 我认为您的计算是不正确的。 此设计大约使用90uH。

    Fsw~ 2*200/(0.9*11.4*90*0.000001)~ 39khz。

    与在波形中观察到的情况接近。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。