This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:数据闪存编程模式、ROM 模式方案还是正常模式方案?

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371179/ucd90320-data-flash-programming-mode-rom-mode-scheme-or-normal-mode-scheme

器件型号:UCD90320

工具与软件:

UCD90320支持哪种数据闪存编程模式? 它能否在器件继续运行时进行编程(即正常模式方案)、或者必须将其发送至 TOM 模式才能写入数据闪存(即 ROM 模式方案)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个排印错误、它是*ROM 模式、而不是 Tom 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90320不支持 ROM 模式编程、仅支持正常模式。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 如下文所述、我还有更多与此相关的问题。 我正在尝试更新远程服务器中的 UCD90320芯片的配置。 它连接到微控制器、因此我将尝试使用数据闪存脚本来远程执行该操作。  

    1.我有数据闪存脚本和数据闪存十六进制文件。  

    2.是否只需发出 DFS 中提到的 PMBus 命令即可更新配置? 我有一个脚本可以将该文件作为输入并相应地执行 PMBus 命令。  

    3.在这个过程中,数据闪存十六进制文件有什么作用? 我确定它的用途是什么?  

    4.数据闪存脚本是否会同时更新数据闪存和程序闪存? 如何仅仅更新芯片的配置而不是固件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据闪存十六进制文件和数据闪存脚本文件在挂钩下是相同的、可直接对闪存进行编程、而不影响运行。

    hex 文件是原始数据、客户必须解析并使用正确的命令对其进行打包。

    数据闪存脚本是已解析并打包的脚本文件。  

    我们建议使用数据闪存脚本文件、您可以参阅此文档: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaw9 

    不支持、它仅支持 dflash。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这些信息很有帮助。 我还有一个问题

    我在系统的软件升级步骤中自动执行 ucd 编程、不希望 每次系统升级时都升级 UCD。 我认为 MFR_REVISION 命令可用作一个标志、以指示 UCD 是否已升级。 我在 UCD90320的 PMBus 命令参考中未找到任何有关 MFR_REVISION 的信息。 您能否提供有关此 PMBus 命令的更多信息? 还有任何其他指示器可用于检查 UCD 是否已升级?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、MFR_REVISION 是实现您目标的正确命令。

    由于这是标准 PMBus 命令、因此请参阅此处的 PMBus 规范 https://pmbusprod.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/05/PMBus-Specification-Rev-1-2-Part-II-20100906.pdf 

    此致

    Yihe