This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:可使电流从输出侧流回输入侧

Guru**** 2423070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369441/tps2561-possible-for-current-to-flow-back-from-output-side-to-the-input-side

器件型号:TPS2561

工具与软件:

您好!

当 TPS2561 EN 引脚被禁用时、电流是否有可能从+5V2流回输入端子(+5V1)?

如果答案是肯定的、我会考虑在输入侧添加一个二极管来防止回流。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    在禁用 EN 的情况下、我的预期是应该会看到输出引脚的 IREV = 10nA。  我将在实验室中仔细检查这一点、但因为我手头没有样片、需要几天时间。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    谢谢。 您有更新吗?

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我今天下午收到了样片。  我将在星期一检查此行为。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    好的、期待您的最新动态。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我今天能够在实验室中检查这种行为。

    如果 IN = 5.1V 且 EN = HIGH、5.2V 电源将强制电流返回到输入端。

    如果 IN = 5.1V 且 EN = LOW、则流入 OUT 的电流最高为1uA。

    如果 IN = 0V 且 EN =无关、则 流入 OUT 的电流最高为1uA。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的验证。 抱歉、我不清楚我是如何描述的。

    输出电压(+5V2)和输入电压(+5V1)均为+5.0V。 它们不分别为5.1V 和5.2V。

    我们想知道当输入/输出电压为+5.0V 且使能功能关闭时是否存在反向电流风险。

    另外、如果反向电流能够流动、插入保护二极管是否是合理的对策?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如果两个电源都是5.0V、这与上述情况相同。 只要 EN 关断、流入 OUT 的电流最高仅为1uA。

    此致、
    Eric