This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:澄清热关断温度要求

Guru**** 2767875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372995/lm5146-clarity-about-thermal-shutdown-temperature-required

器件型号:LM5146

工具与软件:

大家好、团队成员:

热关断 Tj (结温)值为175°C。 Tjmax 温度为150摄氏度。 您能解释一下 Tjshutdown 如何能够 高于 Tjmax 吗? 我们不能理解,如果设备在 Tjmax 150摄氏度时发生故障,温度关闭在175度如何帮助保护设备?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit  

    如果 TJ > 150°C、设备的寿命将降级。 通过热关断可以防止发生灾难性损坏。

     "如果 设备在150°C 处发生故障"=>当 TJ > 150°C 时、设备不会立即烧毁

    - EL