This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376:PoE 线路中的非预期波形

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2376HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371761/tps2376-non-expected-waveform-in-the-poe-lines

器件型号:TPS2376

工具与软件:

大家好、我使用的 TPS2376PW 器件具有以下配置:  



当我通过 PoE 输入器(TL-POE150S)连接以太网电缆时、我得到了测量 VDD VSS 的波形:



我怀疑我看到了检测电压(3.8V)分类电压(7.8V)和电力输送电压(48V)。  

我的问题:  

*以上都是正确的吗?  

* 为什么分类电压这么低?  

*为什么该系统在提供48V 电压后会复位?  


非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasib:

    感谢您发送编修!

    "分级"电压看起来低于应有的值。 我想 它实际上可能是2.8 -10 V 的检测电压。  当 VDD VSS 高于10.2V 时、只有 CLASS 引脚才能正确输出。  

    我注意到的一件事是您具有较低的 UVLO 电阻。 在 TPS2376HEVM 中、总 UVLO 分压器电阻为~1M Ω、因此检测和分级特征不会受到太大影响。  

    以供系统重新启动。 如果您未在下游连接负载、这可能与维持功率损耗特征有关。 请确保您是否有来自 PD 界面的> 10mA 电流。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决:系统要求最低功耗来维持电压。  

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、 Nasib!