This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:有关设计计算工具的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373170/tps1641-question-about-design-calculation-tool

器件型号:TPS1641

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户查看了 TPS1641设计计算工具。

您能解释一下下面的参数、如何设置这些值吗?

1. iCharge_req =系统所需的充电(浪涌)电流=默认值为0.10A

2. RIstart =启动时的负载(输入等效电阻值)=默认值为100欧姆。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    Icharge _req 是要在启动期间限制到负载电容中的电流量。

    RIstart 是负载的电阻。

    如果负载不是电阻性负载、那么您可以使用以下公式进行计算。 例如、负载在10V 时开通并消耗0.2A 电流、然后 RIstart = 10V/0.2A = 50 Ω

    BR、

    Rakesh