This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:在放电模式下大致平滑至0%

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373034/bq27z746-about-smoothing-to-0-in-discharge-mode

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

在读取 bq27z746 TRM 时、我发现 RM 强制为0mA、 有两种不同的条件:
①如果 Voltage ()小于或等于 Term Voltage–Term Smooth Final Cell V Delta (在 DISCHARGE 模式下)、

Δ V Voltage ()小于或等于 Term Voltage + Term Smooth Final Cell V Delta ②、
这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我相信我们的文档中有一个拼写错误。 陈述1正确。 声明2应该是  Voltage ()小于或等于 Term Voltage - Term Smooth Final Cell V Delta。

    此致、

    Nick Richards