This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:关于故障状况。

Guru**** 2814245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370142/tps1641-about-fault-condition

器件型号:TPS1641

工具与软件:

嗨、团队:

我想了解故障状况。
我将使用 TPS16413、故障被置位。
但是、没有适用于故障条件的异常。


您能否以私人消息形式查看波形和电路?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kengo:

    负载是多少? 您可以检查变阻器负载并确认吗?  

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    负载为电机(泵)。
    电流波形为波形。
    但它不在电流限制上。

    我想 和您谈谈在这篇文章中无法披露的波形。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kengo:

    感谢您的参与。 对于电机负载、可能会出现错误的输入/输出触发和关断

    它在处理电阻负载时是否工作正常?

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    感谢您的评论。

    是的、只有此负载可导致故障。
    我也怀疑输入短路检测。
    您能否告知我发生此故障的条件?
    此器件不是电动负载的理想选择吗?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kengo:

    电子保险丝输出端的任何开关负载满足以下标准都可能触发 IN-OUT 短路故障。 请使用 TPS16417、而不是 TPS16413

     

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    电压、电流和温度。
    电流波形为波形、FAULT 置位。
    除了更改器件还有其他方法吗?

    黑色:in
    蓝色:输出
    红色:故障
    绿色:输出电流



    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 Kengo。 我们发布了不具有输入/输出短路检测功能的新型号、没有权变措施。

    BR、

    Rakesh