This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:SPICE 模型

Guru**** 2531670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-Q1, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361945/lm5149-q1-spice-model

器件型号:LM5149-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5149

您好!

我在哪里可以找到 LM5149-Q1的 SPICE 模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PSpice 瞬态模型可在"设计工具与仿真"下的产品文件夹中找到

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、您好、我可以获得 LM5149的未加密模型吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非公司和 TI 之间已存在 NDA、否则无法共享未加密模型。

    在可以对外共享任何未加密文件之前、请与您当地的 TI 销售 FAE 合作设置该文件。

    感谢您的理解。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    谢谢。

    此致

    阿诺德