This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:UCC28C40的轻负载行为

Guru**** 2507875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373007/ucc28c40-light-load-behavior-of-ucc28c40

器件型号:UCC28C40

工具与软件:

尊敬的专家:

我是深圳 FAE Evan、我的客户在轻负载场景中发现这个 PWM 输出如下。 您能帮助澄清一下、PWM 波在轻负载情况下对于 UCC28C40是否正常吗? 我感觉在轻负载条件下似乎进入了脉冲跳跃模式、但我无法在数据表中找到 UCC28C40轻负载行为的任何说明来证明 这一点。

BR~

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    您看到的内容可能显示为脉冲跳跃、但具有真正脉冲跳跃的控制器将执行类似于在最小占空比上切换、然后每第 n 个脉冲跳跃的操作。 一些控制器甚至会更改为迟滞模式以实现脉冲跳跃。 实现这一点的方法有多种、但这些方法都是有意为之、并且采用可控方式、以便输出保持稳定。 脉冲跳跃也会影响输出电压纹波、但同样、这是以受控且可预测的方式完成的。

    当 UCC28C40 COMP 电压降至最小阈值以下时、脉冲将停止、直到 COMP 电压恢复。 这是不受控制的、有些随机的。 相对于定期跳跃、脉冲被随机丢失。 此控制器会尽力保持轻负载调节。 为了避免丢失脉冲、您需要添加最小负载...可能首先是缩小反馈电阻器、但可能仍需要一些额外的最小负载。

    此致、

    Steve