This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798和降压/升压模式

Guru**** 2506915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372802/bq25798-bq25798-and-buck-boost-mode

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

我需要一些项目规范:

 - 2S 锂聚合物电池= 7、4V

 -输入电压= 5-20V

 - VSYS 18 V

能否使用 BQ25798生成 VSYS = 18V? 降压/升压转换器可以在输入电压为多少和多少时生成18V 电压?

谢谢!

卢卡斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    遗憾的是不可以  对于2S 电池、VSYSMAX 仅略高于 VREG = 8.4V。  
    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    好的、谢谢。  

    此致、

    卢卡斯