This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826:当 EN 为低电平时、Vout>=Vin 时的行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372875/tps62826-behavior-when-vout-vin-when-en-low

器件型号:TPS62826

工具与软件:

假设转换器  TPS62826的输入为3.7V、我们希望将更高的源传递到输出。 当然、通常通过电源多路复用器或(理想的)二极管 ORing 来实现两个电源之间的切换。  

但是、为了减少 BOM 线路、我们可能需要避免这种情况、并通过理想化双向开关将5V 电压直接连接到 VOUT。  

如果在此期间将 EN 拉至低电平、该器件是否存在任何风险? 我看到的唯一风险是内部 NMOS 体二极管正向偏置、这将允许电流从 VIN 流向 IN 对于我们可以通过在 VIN 上使用串联二极管避免的系统有问题。  



我还没有其他注意事项吗?





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    您的理解是正确的。

    但是、这种配置违反了 TPS62826器件的指定绝对最大额定值。

    如果器件在推荐范围之外工作、则对于质量问题、TI 很可能不接受退货。

    此致、

    Andreas。