This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563203EVM:IC 因输入 MLCC 而死

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563203EVM, TPS563203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372900/tps563203evm-ic-dead-due-to-input-mlcc

器件型号:TPS563203EVM
主题中讨论的其他器件: TPS563203

工具与软件:

你(们)好

在使用 TPS563203EVM 进行测试时、我将 c2、3更改为另一制造商并运行、但 TPS563203不使用了。
MLCC 会影响 IC 吗?

-条件-

1.变更点:C23(相同值,另一个供应商)

 2. 现象: 改变 MLCC 并打开电源(DC 5V),导致 SW 和 GND 之间短路。

3.问题: TPS563203芯片能否取决于 MLCC 特性?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修! 我会在这些日子里检查并返回给你!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于实际输入电压。 我想仔细核实一下、Cin 是否有任何可焊性问题? 您是否仅更换了 C2、C3、但所有其他部件都保持不变? 除了 Cin 值、Cin 的额定电压如何? 您是否在电源和 VIN 引脚之间使用了非常长的迹线?

    通常、如果 Vin 的规格与之类似、则不应发生 IC 在更换 Cin 后损坏的情况。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚