This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:数据表显示输入电压为最小值5V、但在最低5V 下是否真正有效?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372667/bq24650-datasheet-says-min-vin-5v-but-does-it-really-work-on-min-5v

器件型号:BQ24650

工具与软件:

我们正在使用"BQ24650RVAR"设计用于3.7V 单节锂离子电池2600mA 的太阳能充电器。 4.2V 是充电电压、1.3A 是充电电流。 我们计划使用6V、12W 太阳能电池板为电池充电。 数据表显示它支持5V 至28V 的输入电压。 它应该在6V 输入上工作。 但在查看数据表时、我们会在该芯片的方框图中看到一个 LDO 为6V 输出、而 VCC 是该 LDO 的输入。 根据电路 Vin 和 VCC 由一个二极管隔开、因此我们预计至少有0.5V 的压降、从而使 VCC 约为5.5V。 我的困惑在于5.5V 输入至 LDO、它如何生成6V 输出? 我在这里遗漏了一些东西、或者这块芯片不能通过太阳能电池板的6V 输入来使用? 其次、该芯片具有任何占空比限制、可决定给定输出电压的最小输入电压。 我们需要将输出电压设置为4.2V、最大充电电流为1.3A。 我们只需确保此芯片可以在6V 太阳能电池板上正常工作。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    [报价 userid="609639" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372667/bq24650-datasheet-says-min-vin-5v-but-does-it-really-work-on-min-5v "]考虑到它应该在6V 输入上工作。 但在查看数据表时、我们会在该芯片的方框图中看到一个 LDO 为6V 输出、而 VCC 是该 LDO 的输入。 根据电路 Vin 和 VCC 由一个二极管隔开、因此我们预计至少有0.5V 的压降、从而使 VCC 约为5.5V。 我的困惑在于5.5V LDO 输入如何产生6V 输出?

    是的、该器件将在6V 输入电压下工作。 但是、如果 VCC 低于10V、REGn 将不准确。

    其次、此芯片是否有任何占空比限制、可决定给定输出电压的最小输入电压。 我们需要将输出电压设置为4.2V、最大充电电流为1.3A。 我们只需确保此芯片可以在6V 太阳能电池板上正常工作。    [报价]

    我们建议使用比最大电池电压高1.5V-2V 的输入电压。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的答复、这可以解决我的问题。 最后一点、如果 VCC 处于5.5V 左右、那么 VREGN 的预期电压会是多少?