This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:原理图检查

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368079/lm7480-q1-schematic-check

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

你(们)好

您可以帮助检查以下 LM7480-Q1原理图和任何需要的调整吗  

通过 ISO 7637-2测试。  

谢谢

e2e.ti.com/.../4604.SCHEMATIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    系统的负载电流是多少? 因为所选的 MOSEET 具有高 RDS_ON。

    请在下面查找我的评论。

    VS 具有2.2uF 电容、这将增加关断时间。 1uF 应该足够了。 (只要有占位符、就可以稍后更改)

    您有470nF 的电荷泵电容器、这是一个过载电容器、会增加开通时间。 220nF 应该足够了。

    电路原理图正常。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shiven Dhir

    脉冲5A 的测试是将电压拉至174V。 为什么规格 TVS 应选择高于200V 的电压?

    (SMBJ150A+SMBJ33CA=167+36.7=203.7V)、那么 TVS 在测试期间无用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    根据 ISO16750-2未抑制负载突降、VIN 可高达200V。 因此、增加了两个 TVS。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shiven Dhir

    客户询问为什么电视没有选择稍低的值、例如 SMBJ100A+SMBJ33CA=111+36.7=147.7V、让电视在147.4V 下运行? 由于规格规定 TVS 应高于200V、因此如果您选择高于200V 的 TVS、则在测试期间、当最高电压为200V 时、它可能不起作用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    正极侧 TVS 仅用于阻断电流路径、我们不使用它来钳位。 因此、TVS 额定值应大于402V (max)、这一点很重要。

    在200V 浪涌期间、控制器的 OV 功能用于钳制/截止较低值(<60V)。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shiven Dhir

    TVS D3是否需要选择200V 或更高电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    正 TVS 需要>200V。 此处 D3+D4组合的额定电压为200V。

    您还可以为 TVS-选择单个200V TVS+和 SMBJ33A、

    此致、

    Shiven Dhir