This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803C:内部二极管规格

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2803C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371552/uln2803c-internal-diode-specifications

器件型号:ULN2803C

工具与软件:

您好!

以下二极管规格可在 ULN2803C 数据表中找到:
https://www.ti.com/lit/gpn/uln2803c

  • 输出钳位电流= 500mA 欠压闭锁((max))
  • 钳位正向电压= 1.3V (典型值)
  • 钳位反向电流= 50uA (max)

这些是否指集电极和 COM 引脚之间的二极管?
发射极和集电极引脚之间的二极管是否有其他规格?

功能方框图(根据数据表):

此致、
Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    欢迎使用 e2e!

    是的、规格针对从 C 到 COM 的二极管。  对于 E 到 C 二极管没有任何规格、但主要用于标准 ESD 保护。 如果您处于绝对最大值条件内、则不会出现问题-您具体要寻找什么?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

    非常感谢您的答复。
    我感到惊讶的是、数据表中没有有关该二极管的信息。 例如、我想要了解有关正向电压和正向电流的信息。 我认为除了数据表之外可能还有其他信息。 但这似乎不是情况,所以你的答案对我来说足够了。 如果有任何其他不清楚的地方、我会给您回复。

    非常感谢
    Andreas