请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULN2803C 工具与软件:
您好!
以下二极管规格可在 ULN2803C 数据表中找到:
https://www.ti.com/lit/gpn/uln2803c
- 输出钳位电流= 500mA 欠压闭锁((max))
- 钳位正向电压= 1.3V (典型值)
- 钳位反向电流= 50uA (max)
这些是否指集电极和 COM 引脚之间的二极管?
发射极和集电极引脚之间的二极管是否有其他规格?
功能方框图(根据数据表): 
此致、
Andreas