This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54312:低温下的输出电压纹波过大

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54312, TPS628303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372804/tps54312-excessive-output-voltage-ripple-at-low-temperatures

器件型号:TPS54312

工具与软件:

您好、我使用的是具有5V 输入的 TPS54312。 在冷态运行(-20度)时、 输出表现出超过+/-60mV 的纹波、因为 它会跳闸其 基于 TPS3850G12的专用电压监控器。

以下是原理图的快照:

在组件选择中是否有任何明显的问题 可以解释低温下性能不佳。  提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    感谢您使用 E2E。

    与通常建议的2.2uH ...10uH 值相比、所选的电感值非常大(请参阅 设计指南)。

    输出电容器的 ESR 对纹波电压有影响(请参阅 设计指南中的公式8)。

    还应考虑 ESR 随温度的变化。

    如果采用新设计、我还建议考虑我们的新款器件之一、例如 TPS62826A 或 TPS628303

    此致、

    Andreas。