This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:即使 HI 为高电平、HO 也会变为低电平

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211, UCC27211A-Q1, UCC27201A, UCC27211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370762/ucc27211-ho-is-going-low-even-though-hi-is-high

器件型号:UCC27211
主题中讨论的其他器件:UCC27201A

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们将 UCC27211用作全桥逆变器。 下面附加了图像[图1]。 在某些情况下、即使 HI 为高电平、HO 也会变为低电平、这是意料之外的。 请查看下面随附的图片、如果我遗漏了一些内容、请提供您的建议/反馈。  

提前感谢。  

逆变器原理图

工作案例

无法正常工作的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    因此、在其中一些测量中似乎有一些噪声。 您能否分享单个 HI 脉冲以及 HB 和 VDD 的波形捕获? 可以帮助解决此问题的一件事是增大栅极电阻。 可能高达10至30欧姆。

    另一个选择是尝试抗噪性能更高的 UCC27211A。 这就是 UCC27211 "A"版本的重大改进。 似乎您使用的是 UCC27211的 D 封装版本、而 UCC27211A 上的工业版本没有该版本。 我们在汽车版本(UCC27211A-Q1)中有 DDA 封装。 D 封装的另一个选项是具有更高抗噪性的 UCC27201A。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的响应。 更改栅极电阻后、我们看到了积极的结果。 我们正在进行测试、如有任何问题、我将进行更新。  

    关于 UCC27211A、您能否分享有关 UCC27211A 与 UCC27211的更多详细信息、以便我可以向我的团队推荐将该器件纳入生产? 提供此比较详细信息将有助于我与我的团队沟通、以便他们计划下一个版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    很高兴听到他们看到了潜在的解决方案。

    以下是一个常见问题解答、讨论了这两个版本之间的差异:

    [常见问题解答] UCC27211A:UCC27211A 和 UCC27211的区别

    如有任何最新动态或问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    我们看到了更改栅极电阻后的预期结果。 我们将评估您在下一次修订版中建议的替代器件。  

    感谢您的支持。