This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:由1.5V 电池提供3.3V 电源

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61299, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372440/tps61023-3-3v-supply-from-1-5v-battery

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS61299TPS61021A

工具与软件:

你好

我正在尝试确认 TPS61023在与1.5V 电池一起使用时实际上会启动。

我的项目中仅有11mm 纽扣电池的空间、可充满电1.5V 或1.4V。

我选择这款稳压器是因为、当我将操作参数输入到电源设计工具中时、我们推荐使用这款稳压器。

然而、当我阅读文档时、它似乎表明该电源启动需要至少1.8V 的电压?

我希望能够使用1.5V 电池在大约25mA 电压下生成3.3V 的电压、并使其在低至大约0.9V 的电压下运行。

施加电源时、器件需要从电池输入电压启动、启动并允许微处理器运行。

然后、处理器会在电源关闭后 (通常运行不到一分钟)。

这种电源可以做到这一点吗?我是否需要其他器件?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    您是否使用 Webench 选择器件?

    此部分的专家今天不在办公室、因此请期待明天得到解答。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里、您好!

    TPS61023无法在输入电压为1.5V 时启动。 如果您需要低输入电压启动器件、可以检查 TPS61021A 或 TPS61299。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brigitte 和 Travis。

    Webench 建议使用基于1.5V 输入电源的器件。

    否则,数据表表示,感谢确认 Travis,并感谢替代部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里、您好!

    TPS61023的启动最小输入电压为1.8V、启动后最小输入电压为0.5V。 该器件无法使用1.5V 输入电压启动、但在启动后、该器件可支持低至0.5V 的输入电压。

    此致、

    Travis