This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:关于 TVS 二极管和肖特基二极管

Guru**** 2391275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370332/tps1641-about-tvs-diodes-and-schottky-diodes

器件型号:TPS1641

工具与软件:

大家好!

我想了解 TVS 和肖特基二极管的放置情况。

图9-10展示了 D1:TVS 二极管、而 D2:肖特基二极管。

1) 1)可以将 D2用作 TVS 二极管吗? 是否有任何疑虑?

2) 2)可以将 D1、D2放置在 Cin、Cout 之外吗?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    1. 使用肖特基二极管可能不起作用、因为两者的设计目的不同。

    2.是的。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    使用 TVS 和肖特基二极管的用途是什么? 我想知道 D2为什么是肖特基二极管。

    如果可能、您能否告诉我 D2是 TVS 二极管时的预期现象?

    我想为 Vout 使用 TVS 二极管、以在产品外部提供保护。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TVS 用于抑制 VIN 引脚上的大型正瞬态瞬态、以防止 VIN 高于+ve 绝对最大额定值。

    肖特基用于钳制-ve VOUT 瞬态、以使器件保持在-ve VOUT 绝对最大值范围内 肖特基更有效,因为它们在更高的电流电平下具有低 VF。 但 TVS 在输出侧也有帮助。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解如下。 是这样吗?

    输入侧上的 TVS 二极管为高于绝对最大额定值的电压提供保护。

    输出侧采用肖特基二极管保护低于绝对最大额定值的电压。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 正确。