This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:平均电感器电流限值不起作用

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370766/tps552882-average-inductor-current-limit-not-working

器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件: TPS552872

工具与软件:

大家好!  

我认为此器件中的平均电感器电流限制不能正常工作。 我有20V/1.5A 输出、但想将平均电感器电流(=输出电流)限制为~2A。 我测试了 Rilim = 180k (1.84A 限值)和200k (1.65A 限值)、并且控制器未关闭、即使在电流为2A 时仍在运行。 根据我在数据表中看到的数据、这个公式非常简单:Rilim = 330000/ILIM、有人能告诉我为什么这不能正常工作吗?  

提前感谢您!

此致、

Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

    感谢您联系我们。 进行测试时、输入电压是多少? 您能否提供原理图、以便我了解是否存在任何设计问题。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    还感谢您快速回答。 输入电压为25.2V、输出电压为20V。 系统的其余部分(功率级和控制环路)正常工作、但唯一不能正常工作的是这种保护。 您能不能对发生的事情有任何想法? 遗憾的是我不能和大家分享原理图、其他的都可以正常工作、就像我刚才说的。  

    此致、

    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您可以帮助 我提供 SW1、SW2、Vout、电感器电流波形吗?

    您可以只将 TPS552882外部组件的屏幕截图分享给我。 如果不方便,我的电子邮件地址: Mulin-yuan@ti, com.

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:  

    我已将 TPS552882设计的屏幕截图发送到您的电子邮件中。 关于波形、我在最大电流(1.5A)下测量了所有东西(电感器电流除外)、并且屏幕截图如下所示:  

    SW1:                                                SW2:  

         

    VOUT @25.2Vin:                                         VOUT @15Vin:  

         

    此致、

    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    关于原理图、建议添加一个0402 0.1uF 电容器、并将它们放置在尽可能靠近器件的位置。

    我向团队核实、TPS552882无法支持该低电流限制。 请参阅数据表。 最小值约为2.6A。 那么、您是否可以接受将限制设置为约为2.6A?

    顺便说一下、对于电源、TPS552882具有太多的裕度。 建议使用集成了四个 MOSFET 的 TPS552872。 固定电感器电流限值为4A。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:  

    当然、100nF 电容器靠近器件的 VIN 引脚放置。  我事先检查了数据表、但其中未阐明最小平均电流设置(改变直流/直流不再是一个选项)。 这不是问题、因为转换器的所有其他功能都正常工作。

    只是为了更深入地了解 TI 数据表的工作原理:如果曲线仅显示高达100kOhm 的电阻、则无法内插更高的电阻值? 我的意思是、这是否意味着可连接到 ILIM 的最大电阻为100k Ω? 是不是所有 TI 数据表中的通用特性(数据表中的曲线不能内插)?  

    再次感谢您的观看!

    此致、

    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    由于此器件的专家今天不在办公室、请期待您的问题得到解答。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的提问。 关于 TI 数据表的通用功能、我认为是个案的。 当数据表指出应用范围时、可保证一定范围。  否则、确保数据表表格或图中所示内容得到保证。 未显示的内容需要通过我理解的实验或仿真进行验证。 我建议您将限值设置在数据表范围内。

    还有另一个因素可能会产生影响。 我们知道、不同的单个器件之间存在差异。 下表显示、在相同的 RLIM 下、电感器电流限制可能会变化(最大差值为2.5A)。 因此、当您限制为1.5A 时、可能会出现结果不同的情况。  

    我希望我的回答可以帮助您。 如果您有其他问题或意见、请随时与我联系。

    此致、

    Mulin