This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54227:VIN 和 VBST 之间短路

Guru**** 2815015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372464/tps54227-short-circuit-between-vin-and-vbst

器件型号:TPS54227

工具与软件:

尊敬的支持团队:

如果 TPS54227DDAR 的 VIN 引脚意外短接至相邻的 VBST 引脚、会发生什么情况?

IC 会停止工作吗?

VIN 会变成输出吗?

由于这不是预期操作、是否无法指定?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dice-K

    感谢您的咨询。 我们会检查您的问题、并在这些天与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    如果 VIN 短接至 VBST、器件可能会损坏、导致 IC 停止工作。 谢谢。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:
    感谢您的答复。

    即使 VIN 和 VBST 均在绝对最大额定值范围内、VIN 和 VBST 短路也会导致器件损坏?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    是的、与相邻引脚短路会导致绝对最大额定值不同。