This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31704:使用其他上拉电阻器对多个 LMZ310744进行时序控制

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372322/lmz31704-sequencing-multiple-lmz31074s-with-eachother-pullup-resistors

器件型号:LMZ31704

工具与软件:

如果我以串联方式对 LMZ31074进行排序-将器件1的 PWRGD 引脚连接到器件2的 INH/UVLO 引脚- PWRGD 上是否仍然需要上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的咨询。 我们会检查您的问题、并在这些天与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     有关详细信息、请参阅数据表的第10.17节、无需上拉电阻器。 谢谢。

    此致、

    Shipeng