工具与软件:
您好!
我正在尝试使用两个 LP5812来驱动7个 RGB LED。 LP5812A 用于在扫描模式下驱动4个 RGB (总共12个 LED)并进行4次 扫描、LP5812B 用于在扫描模式下驱动3个 RGB (总共9个 LED)。 我已将两个 IC 的 SYNC 引脚连接在一起。 通过 GUI、我 将一个器件设置为 VSYNC 输出、另一个器件设置为 VSYNC 输入。
我能够在 IC 之间获得同步信号、并且附上了信号的示波器快照。 我通过独立的 I2C 通信为每个器件设置一个简单的闪烁动画、然后通过广播 I2C 发送启动命令(start_cmd[0:0]至0xFF)。 两个器件开始闪烁 LED、但在5次回放后、器件之间的动画很快就会不同步。
下面附上原理图的屏幕截图。 我想知道设置中是否缺失任何内容、或者是否缺少任何寄存器设置。
谢谢!
REI