工具与软件:
我的机器人使用7.4V 锂聚合物电池供电、但需要特定的电压- 5V、3.3V、2.0V。 因此我要使用从电池电压到5V 的降压转换器。 然后、使用5V 至3.3V 的线性降压稳压器、并使用另一个5V 至2V 的降压转换器。 由于 PCB 的其余部分依赖于5V 降压转换器、因此我一直专注于实现这种正常工作。
TPS82130降压转换器电路从电池降低电压、该电路在焊接后仅在有限的时间内工作。 最初我有一个问题、电路根本不工作、这是由于焊接不正确造成的、我去更换了 IC 后就修好了。 更换 IC 后、测量输出电压得出的值是4.98V、这已经足够接近。 然后、我取出电池、将 PCB 放入纸板箱。 第二天、当我再次检查电路板时、输出电压显示大约为0.8V。 通过深入探究可以发现、连接到反馈引脚的电阻器在某种程度上存在故障。 两次更换后、输出电压再次变为4.98V、电路板再次存放在同一个盒子中。 第二天、当我去电路板上工作并使用示波器对其进行测试时、测得的输出电压为1.07V、纹波为26mV。
除非刚刚焊接、否则电路似乎无法工作。 更换反馈电阻后、电路不再发热、触摸起来也不热。 我没有看到任何组件冒烟。 我已尽可能遵循数据表和布线建议。 我将附上原理图和 PCB 设计、因为问题可能出在我的设计中。 我使用了最小额定值电压大于16V 的电阻器和电容器、我的电路中电阻器的最小额定功率是125mW (523k 电阻器)。 我还移除了100k 电阻、该电阻将 PG 引脚拉至输出端、但这不会改变电路板的功能。 使用回流焊站焊接元件。
我认为5V 降压转换器上的 GND 引脚应直接连接到 IC 的散热焊盘、但这是否会对电路造成如此重大的影响?
.