This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60120:TPS60120布局

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372541/tps60120-tps60120-layout

器件型号:TPS60120
主题中讨论的其他器件:TLV61070A

工具与软件:

您好~。

"数据表图8-13"和"EK 手册图4-1 "的布局存在差异。

CIN 和 RFB 位置不同、CIN GND 网络和 TLV61070A 引脚2 GND 网络的连接方法也错误。

哪种布局具有良好的 EMI 特性?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kwon、

    要实现良好的布局、可以首先使用 EVM (评估模块)。 然而、EMI 性能会受到 EN 引脚连接或测试点的影响。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的回答。

    此致、

    Kwon。