This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:STAT 信号有一些奇怪的行为

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170J, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372263/bq25170-some-strange-behaviuor-on-stat-signal

器件型号:BQ25170

工具与软件:

您好!

我已经开发了基于 BQ25170J 的锂离子单节电池充电器、我有点困惑。 我希望您能帮助我清除想法。

1)按照数据表中的说明、我将 STAT 和 PG 集电极开路输出连接到两个 LED、并将10k 电阻连接到电池本身。 但是、当没有充电电压时、PG 会熄灭(正确)、而 STAT 亮起、从而使"充电" LED 亮起并对电池放电(即使没有负载也是如此)。 这在逻辑上是正确的吗? 我将两者都连接到5V USB 充电电压、行为更好:您看到有任何缺点吗?

2)充电期间、我从未见过 STAT 输出变为高电平(电池充电)、即使电压高于设定的值并且充电电流非常低(数十 mA)。 为什么会这样? I 设置了4、0V 阈值、battery 为4044V、电流低于10mA

请注意、我尚未实现 NTC:它在 BQ25170上的输入连接到固定的10k 电阻器。

感谢您的回答!

Andrea Moro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andrea

    这是标准行为、单元不应以这种方式工作。

    我已在实验中对其进行检查、没有看到 LED 以这种方式工作。

    您能否发送一份原理图供审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好!

    感谢您的快速重播。

    文中包含了原理图:请注意、如果开关关闭、电池与负载实际上断开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andrea

    原理图看起来正常、未发现任何问题。

    您是否尝试过使用 R73 (已连接至 STAT)进行测试?

    有多少单位显示此问题?