This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:如何启用预充电电流限制、终止电流限制和故障状态监控

Guru**** 2590290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371710/bq25756-how-to-enable-pre-charge-current-limit-termination-current-limit-and-fault-status-monitoring

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!

我使用 BQ25756充电器控制器、并需要启用以下功能:

  1. 预充电电流限制
  2. 终止电流限制
  3. 故障状态监控

您能否提供一些指导、说明需要配置哪些寄存器才能启用这些功能? 非常感谢您对寄存器设置的任何示例或详细说明。

提前感谢您的帮助!

此致、
Sankar Eswaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    1.默认情况下启用预充电。 它由 IPRECHG 寄存器或 ICHG 电阻器控制。 IC 将选择较低的值。

    2.默认情况下已启用终止。 它由 ITERM 寄存器或 ICHG 电阻器控制。  IC 将选择较低的值。

    3.默认情况下启用故障状态。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢、Ethan。

    1. 默认情况下启用预充电。 它由 IPRECHG 寄存器或 ICHG 电阻器控制。 IC 将挑选较低的值。

    需要说明的是、虽然默认启用预充电电流限制和终止电流限制、但我们是否可以根据具体要求手动调整这些设置? 如果是、是否建议更改这些限制、以及在这样做时是否需要注意任何特定计算或注意事项?

    此致、
    Sankar Eswaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    是的、您可以通过更改寄存器来手动更改预充电电流和终止电流。 这些设置将取决于电池数据表、电池制造商或您的用例的建议。

    此致、
    埃森·加洛韦