This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:用于浪涌电流限制的 ACDRV/BATDRV

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369985/bq25750-acdrv-batdrv-for-inrush-current-limiting

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: LM5069

工具与软件:

这是对马里奥的另一个主题的一些跟进,他基本上有相同的问题。 如果您仍在 Mario 那里、 您是否实施过此浪涌电流限制 方案? 如果是、它的工作情况如何?

当 ACFET 应能够提供此功能时、在其前面添加一个单独的浪涌控制器显然是多余的。 不过、在考虑使用 BQ25750实现它的最佳方法时、我们会想到一些问题。

根据数据表、AC/BAT FET 栅极驱动电荷泵能够在10uA 时提供10Vgstyp 和高达40uAtyp 的电流限制。 如果有额外的栅源电容器或栅极 PGND 电容器、则在导通 FET 时栅极驱动电流会限制在~40uA? 这将需要在与10uA 相比具有相同浪涌延迟时间的情况下增加~4倍的电容。 电流限制的最小值/最大值是否有规格? 这在查看 FET 的 SOA 时会很有用。

ACFET 关断电流为3mA LaunchPad、而 BATFET 关断电流为400uAtyp。 是否应该使用类似于 LM5069数据表首页所示的 dv/dt 启动电路来通过额外的栅极电容缩短关断时间?

ACDRV 引脚将 GATE 拉至 PGND 以关闭 FET、因此 最好使用 GATE 至 PGND 电容器来实现浪涌限制、就像在 LM5069上一样?

没有提到 BATDRV 引脚将栅极拉至 PGND、那么为该引脚使用栅源电容器是否更好?

感谢您的帮助。

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您耐心等待。 我将查看此内容、明天再与您联系。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    是的、您使用电容器来减慢 ACFET 和 BATFET 的导通速度。 EVM 上有电容焊盘可以安装它们。 ACDRV 的焊盘为 ACDRV 至 GND。

    对于 BATDRV 引脚、EVM 上还有一个焊盘、用于连接 BATDRV 和 BAT_SRC 之间的电容器

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢后续 Ethan。 除了过去一周左右的数据表、我一直在查看 EVM 用户指南。

    对于 ACDRV C9、其位置在 ACDRV 和 ACFET 的公共源之间。 除非 EVM 原理图不正确、否则没有接地电容。

    对于 BATDRV、C36位于 BATDRV 和 BATFET 的公共源之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    关于 ACDRV 电容器、您是正确的。 感谢您指出这一点。 这是我的器件上的一个拼写错误。

    如果您有关于 ACDRV 和 BATDRV 的任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了便于澄清、浪涌电流限制的首选解决方案是在 ACFET 和 BATFET 的栅极-源极之间使用电容。 Cgs 值需要根据 FET、串联栅极电阻和大容量电容进行一些实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    是的、是这样。 如果您对该器件有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦