This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930中的电芯在几小时后放电

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371556/bq76930-cell-discharge-after-some-hours-in-bq76930

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQ76942

工具与软件:

您好!

我们在当前的产品中使用器件型号为 BQ7693006DBTR 的器件、并且这里连接了6节电池。

电池正在正常充电、并且出现放电。

我们观察到、即使我们设置了截止值2300mV、在我们将系统保持在关闭状态之后、该电池也完全被消耗掉。

另外、数据表中提到了两种配置-高侧和低侧、我们遵循 BQ7693006DBTR 的高侧 MOSFET 配置。

  • Q-1: BQ7693006DBTR 的高侧配置而非低侧配置是否存在任何问题?  
  • Q-2:哪种配置最适合 BQ7693006DBTR?
  • Q-3:-提供您的有效输入、以解决系统关闭时的电池消耗问题。

下面是供您参考的原理图。

此致、

Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    高侧与低侧之间的区别在于、高侧允许 AFE 与系统的其余部分之间建立公共接地连接、从而无需隔离通信。 如果在电池包外部进行任何通信、则低侧可能需要隔离通信、但整体 BOM 更简单。

    您是否看到电池输出高 IQ? 您可能需要探测 IC 的电源输入、以查看电源电流是否不常见。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Max:

    感谢您的答复。

    我将检查并测量放电条件下电池到 IC 的电源电流、并在此处更新。

    我的问题是、

    在关闭状态下从深度放电中节省电池电压的电源电流范围是多少?

    此致、

    Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    这是您需要在系统级别进行考虑的问题。 如果保持不变足够长的时间、所有电池最终将耗尽。 我们的器件可实现不同的低功耗模式、以减少电池消耗并延长两次充电之间的电池寿命。

    我可以检查电源电流是否合理、并且没有异常泄漏。

    您是否还可以 PDF 格式上传原理图? 将其作为图像上传会显著降低质量并使其难以阅读。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我已经测试了此电路板、下面是我的输出和问题、

    在我使用 BQ Studio 进行设置后、

    剩余容量默认设置为300mA 100、当 batty 超过此限制时、RCA 位设置为(1)、DSG 和 CHG (操作状态电阻器)也为高电平、DSG 将在容量变为0mA H 后变为低电平  

    那么我的问题是、如果我可以将  DSG (运行状态电阻器)位设置为低电平300mA、那么我可以将一些电量存储在电池中、这有助于电池完全放电、  

    问:这是一个好主意吗?   LSO 将指导我们是否需要控制任何其他位。

    我还观察到、正如您在附件中看到的、电池平衡功能不能正常工作、那么这是什么原因呢?  

    此致、

    Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    所以我的问题是、如果我可以使  DSG (操作状态电阻器)位降低300mA 的容量、那么我可以将一些电量存储在电池中、这将有助于电池完全放电

    这可能有效。 一旦触发 RCA 警报、您需要向 BQ76930发出命令、将 DSG FET 关断。

    我还观察到电池平衡无法正常运行(如您在附件中所见)、那么原因是什么?

    BQ76930仅具有主机控制的平衡功能、这意味着主机控制器需要命令器件激活电芯平衡功能。 BQ78350-R1将根据其算法和编程设置进行平衡、但该器件仅在充电期间保持平衡。 在放电期间、电芯可能会变得不平衡。

    对于未来的项目、您可以考虑使用 BQ76942。 这是 BQ76930的升级版本、具有改进的功能和集成的高侧 FET 驱动器。

    此致、

    Max Verboncoeur