This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z80A-V110:支持 Moli 21700 P45B 电池化学成分

Guru**** 2814115 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ29312A, BQ20Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373984/bq20z80a-v110-support-moli-21700-p45b-cell-chemistry

器件型号:BQ20Z80A-V110
主题中讨论的其他器件:bq29312Abq20z80

工具与软件:

我们有一种使用 bq20z80和 bq29312A 芯片组的传统电池。 我们正在考虑将 Panasonic NCA103450替换为 Moli 21700 P45B 电池。 此电池是否有化学 ID 可用于 此芯片组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来我们具有该电池的 ChemID ChemID 7146。

    此致、

    Nick Richards