This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:在 VSYS 处从 VIN 到 BAT 的切换时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371337/bq25750evm-switching-time-from-vin-to-bat-at-vsys

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750

工具与软件:

已经创建了一个有关此问题的线程、但该线程中的最终响应是;

"您好、我们正在使用一些实验设置来实现我与您分享的结果。 这些设置尚不是最终设置、用户无法修改。 这些设置是在出厂时设置的。"

我的问题是-这些设置是否已最终确定? 据说这些都是实验性的、用户无法更改-这是否意味着我们无限期地停留在1.3秒的切换时间上? 这是否意味着如果我购买 EVM、它不具有这些试验性的出厂配置设置?

这个问题背后的目的是、我考虑将此器件用于低压 UPS 系统。 典型的 UPS 开关时间在一位数毫秒范围内。 很明显、1.3s 太长、因此不适合用于此类应用。"

我的另一个问题是直接将 VSYS 切换到 BAT 之间的切换时间、而不是通过反向模式切换 VSYS -即在反向模式下使用降压/升压电源。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jock、您好!

    感谢您耐心等待。 通常回答这些问题的人是在 Tbk 上。  

    我们目前未更改 BQ25750的位设置。

    顺便说一下、您在哪里看到开关时间是1.3s? 我在实验中使用了电源路径切换、更改要快于1.3s。 使用自动反向模式时、转换器需要大约50µs 才能开始反向工作并为 SYS 供电。

    我将于明天继续介绍 SYS 处从 VIN 到 BAT 的实际变化。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的响应。 实际上、我还没有获得 EVM 套件或进行任何测量、1.3是另一个用户报告并在另一个主题中说明的值。  

    50us、自动反向模式听起来很不错;对于我的应用、这可能是我更喜欢使用的模式、而不是直接从 BAT 运行 SYS、因为我想始终从交流或 BAT 维持稳定的 SYS 电源。 我假设这会比 VIN 到 BAT 到 SYS 的切换时间更慢、但可能情况并非如此。

    谢谢
    Jock

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jock、您好!

    感谢您的澄清。 是的、在移除 VAC 后、充电器的响应速度相当快。

    如果您开始使用 EVM 或 IC 进行测试、则可能需要调整欠压阈值、过压阈值和电池充电电压。 您可以参阅 BQ2575X 设计计算器来了解相关操作方法: https://www.ti.com/tool/download/BQ25756-DESIGN-CALC/

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦