This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTV08T250W:适用于4.5V-20V 输入电压、40A Iccmax 和0.5V-1V 输出范围的解决方案

Guru**** 2561040 points
Other Parts Discussed in Thread: PTV08T250W, TPS51513, LMZ22010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373473/ptv08t250w-solution-for-4-5v--20v-vin-40a-iccmax-and-0-5v--1v-output-range

器件型号:PTV08T250W
主题中讨论的其他器件: TPS51513LMZ22010

工具与软件:

您好!

(我以 PTV08T250W 为例之前使用的解决方案、然而它不满足输入电压和输出电压的要求)。  

我正在寻找一种具有以下要求的电源解决方案(模块或分立式):

高达20V 的输入电压、包括。

首选40A Iccmax (或至少30A)

0.5V -- 1V 输出电压  

提前感谢。