This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5642X:LM5642X 双路降压转换器最大输出电流

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373787/lm5642x-lm5642x-dual-buck-maximum-output-current

器件型号:LM5642X

工具与软件:

您好!

我在我们的一个设计中使用了 LM5642XMTX。

我们生成的输出电压设置为5V 和6V。

额定功率为150W 的 SMPS 输入电压为24V。

我想了解此配置中可用的最大输出电流是多少。

请提供支持、因为这是一项紧迫的要求。

谢谢!

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件的电流限制是可配置的、具体取决于您选择的 FET 的能力。 请参阅数据表的电流检测和限制部分。   

    此致、

    Ridge