This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:某些问题需要支持

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367891/bq25792-some-issue-need-to-support

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具与软件:

Dears、

  有一些问题需要支持;

;OTG 为负载供电时、在将输入端连接到12V 适配器后无法退出 OTG 模式;客户需要插入外部适配器、IC 退出 OTG 模式、系统和充电由适配器0 Ω 提供

2. 在充电过程中取出电池,

当 Vbat 寄存器显示9V 时、它可以在连接电池后正常充电;

当 Vbat 寄存器显示15V 时、连接电池后、IBAT 显示0、但充电指示灯 LED 显示正在充电、充电模式寄存器也显示快速充电状态、其他寄存器的值也是正常、没有故障;

3、 取出电池后 Vbat 和 Vsys 的电压应该是多少;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于1、充电器无法知道是否连接了提供与 OTG 电压相同或更低电压的适配器。  我建议使用机械开关来检测适配器连接情况、或者使用主机软件来调制 VOTG 并监控电压运动。

    关于2、我怀疑您的 IC 由于 SYS/BAT/BATP 引脚在热插拔时振铃超过20V 额定值而损坏。 对于4S 应用、我们强烈建议(请参阅数据表应用图注)添加 TVS 二极管、以保护20V 额定 BAT、BATP 和 SYS 引脚免受电池插入时的损坏。   

    关于3、在电池移除后、假设由于热敏电阻缺失而出现 NTC 故障、V (SYS)= MINSYS=12V、电池悬空约2.XV。  如果启用了充电且没有 TS 故障、BAT 和 SYS 将过冲至高于 VREG、然后转换器关闭30ms、如果 SYS 上有轻负载、则 BAT 和 SYS 会降至零。  我建议更改 pin2pin 和 reg2reg BQ25798、以防止在电池移除时关断。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户添加 ACFET1和 RBFET1、但 在插入适配器时仍无法退出 OTG 并从适配器供电。 测试 VAC1 ACDRV1电压、发现 无论适配器是否插入、ACFET1和 RBFET1始终打开。

    没有适配器、处于 OTG 模式  

    VAC1 10.82V ACDRV 16.35V    

    适配器插头

    VAC1 12.47V ACDRV 17.99V    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果适配器电压较高、充电器不会在适配器插入时自动退出 OTG。  如上所述、充电器无法区分适配器功率和 VBUS 节点处自己的转换器功率。  如果适配器高于 OTG 电压或如果适配器无法灌入电流且充电器正在 PWM 模式下运行、则充电器的 VBUS 可能会过度充电、从而导致故障寄存器中的 OTG_OVP 故障。   

    此致、

    Jeff