This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:OTG 操作

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373367/bq25790-otg-operation

器件型号:BQ25790

工具与软件:

大家好、团队成员:

当 OTG 工作且输入连接到 Vin 时,设备的行为是什么,是否存在任何风险? 谢谢!

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    IC 无法知道是否插入了电压<= OTG-OVP 阈值的适配器。  因此、它将保持 OTG 模式、并向适配器供电。  充电器风险很小、但不确定适配器会做什么。 如果适配器无法灌入电流、VBUS 引脚将增加、从而导致 OVP 事件。  OVP 事件会关闭转换器并希望 OTG 输出降至重新启动。  因此、输入可能会出现三角振荡。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果适配器无法灌入电流、VBUS 引脚将增加、从而导致 OVP 事件。
    我可以知道为什么会发生 OVP 事件吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    If Hailiang、

    当适配器提供电压但无法灌入电流、并且充电器也在同一节点提供电源时、VBUS 上的电容可能会过压、尤其是在禁用充电 PFM 模式的情况下。  如果 VBUS 电容器上的电压超过低于阈值、转换器将关闭并在 FAULT 寄存器中报告 OTG_OVP。

    此致、

    Jeff