This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:有关 TPS65987DDK 的信息

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS25730, TPS25751, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351930/tps65987ddk-information-about-tps65987ddk

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件: TPS25730TPS25751TPS65987D

你(们)好  

我计划在不支持 USB4和 TBT 的应用上使用 TPS65987DDK。

我需要从以下链接中了解有关 TPS65987DDK 的工具和信息、但我无法得到任何回复。

此表单是否仅适用于 TBT 申请?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:  

    感谢您联系我们!

    最初、TPS65987DK 仅用于遵循 Thunderbolt 参考设计的应用、但我们也在将 TPS65987DK 的范围扩大到非 Thunderbolt 系统。   

    是的、上面的链接仅适用于采用 Intel 参考设计的 TBT 应用。 我们正在更新技术参考手册。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢、我了解我不需要从链接中获取信息。

    能否与您分享一下有关更新技术参考手册的大致时间表?

    我希望在2024年5月之前实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:  

    我会与团队核实并在时间表上与您联系。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:  

    这是团队还在努力的事情。 不幸的是、我们将无法在5月份提供这一数据。  

    您的应用是否使用 DisplayPort? 我们仅建议客户将此器件用于使用 DisplayPort、Thunderbolt 或 USB4的应用。 如果您的设计不需要上述任何产品、那么我们提供的一些新产品可能非常合适。  

    例如、TPS25730是一款可通过电阻器进行配置的纯灌电流 USB-C PD 控制器。 如果需要、它还可以支持 USB2和 USB3数据。  

    TPS25751是一款 DRP PD 控制器、还适用于仅需要电源和 USB 数据的应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    很遗憾、我的应用正在使用 DisplayPort。 能否和我们分享一下大致的日程安排?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:  

    我们下个月应该进行测试。  

    不过、您可以立即开始使用、也可以参考 TPS65987D 技术参考手册。 TPS65987DDK 是 TPS65987D 的直接后继产品、技术参考手册中存在很大重叠。 对于您的用例、TPS65987D 技术参考手册将拥有您所需的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam  

    很抱歉打扰您,您有任何关于参考手册的更新吗?

    我需要更新文档、因为我要通过应用配置工具创建配置文件、但当前参考手册中缺少某些寄存器。

    例如、0x23 USB 配置和0x29位9 SNK 侵入模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:  

    Adam 目前正在进行商务旅行、不久将在 TRM 时间表上回复您。  

    同时、我可以回答您关于注册的问题。  

    寄存器0x23 USB 配置与非 Thunderbolt 设计无关(您可以在此处将所有位保持为禁用状态)

    不再支持寄存器0x29 [9]、您可以保留此位禁用。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr