This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620-Q1:输出电压不稳定

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36502, LMR36501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373451/lmr33620-q1-output-voltage-instability

器件型号:LMR33620-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMR36502LMR36501

工具与软件:

您好!  

根据 WEBENCH 输出配置设计以使用 LMR33620CQ3RNXTQ1 (包括 WEBENCH 推荐的所有无源组件值)后、我会看到输出存在很大的不稳定情况。 在下图中、可以看到超过400mV 的较大峰峰值尖峰、以及相当多的振铃。 鉴于我需要使用非常稳定的基准来校准 ADC、变化太大。 如何通过降低振铃和峰峰值电压来改善这一点? 是否有替代设计或芯片可使峰间电压低于30mV?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享设计原理图和运行条件、包括 Vin、Vout、Iout、Fsw。 如有可能、还请分享 Webench 链接。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    请注意、由于使用该值进行了实验、下面显示了3.3uH 电感器、1.8uH 和3.3uH 电感器在前面显示的迹线为1.8时进行了测试、而两者中更好的一者。  

    Vin 15V

    VOUT 为3.3V

    I out 60 mA 标称值、90 mA 预期最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这些是最大预期电流、我认为对于较轻的负载、LMR36502或 LMR36501会更好。  

    https://www.ti.com/product/LMR36501

    https://www.ti.com/product/LMR36502

    否则、您可以增大输出电容以帮助降低电压纹波。 另外、在进行电压纹波测量时、请确保直接在输出电容器上使用尖端和接地筒方法、以最大限度地缩短由探头 GND 引线形成的环路。 请参阅图以供参考:

    长 GND 会将噪声耦合到测量中、这会使输出纹波看起来比实际情况更糟。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们尝试使用其中一种

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们知道问题是否仍然存在。 现在、我要结束该主题。 如果您有更多问题、可以通过回复重新打开此主题。

    此致、

    Ridge